Renesas Synergy™

FAQ 1010810 : Peripheral Driver Generatorを使用していますが、「オンチップエミュレータ用端子と競合しています。」という警告が出力されます。

回答

オンチップエミュレータが使用する端子とお客様が使用する機能が競合していることを示しています。オンチップエミュレータを使用しない場合は、警告を無視していただいてかまいません。

また、オンチップエミュレータおよびデバッグインタフェースの種類によって、使用される端子が異なります。詳細については、E1別冊マニュアルおよびご使用のマイコンのユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

  • E1 
    • JTAGの場合  TDI, TDO, TMS, TCK, TRST
    • FINEの場合  FINEC(RX200シリーズでは使用されません)

     

  • E20
    • JTAGの場合  TDI, TDO, TMS, TCK, TRST, TRDATA3, TRDATA2, TRDATA1, TRDATA0, TRCLK, TRSYNC
       
      ※E20を14ピンコネクタで接続する場合は、これら6本の端子は使用されません。

 

適用製品

RX ファミリ
Peripheral Driver Generator
E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください