Renesas Synergy™

FAQ 1008688 : デジタル出力の電流条件が、規格値と異なる場合の出力電圧は、どのように考えればいいですか。

段階的な電流値で規定している汎用ポートでは、オームの法則で類推(H出力はVDDからの降下、L出力はGNDからの上昇)してください。なお、マイコンの場合は、ホームページに特性グラフ(参考値)が掲載されている製品があります。
ただし、出力の電流条件(段階的な規定では最大値)は、最大負荷を想定していますので、それを越える電流は駆動させないでください。信頼性を損なう恐れがあります。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください