Renesas Synergy™

FAQ 1008673 : DC特性と絶対最大定格の間は、どのような意味を持つ範囲ですか。

DC特性の範囲を越えると、正常動作が保証されません。
なお、破壊に至る製品もありますが、一般的には絶対最大定格の範囲内であれば、瞬時的な信頼性のダメージを受けることはありません。
ただし、絶対最大定格に近づくほどストレスが大きくなり、製品寿命を縮めてしまう恐れがあります。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください