Renesas Synergy™

FAQ 1005819 : トランジスタ,ダイオード等の動作温度範囲を教えてください。

半導体製品のうち、集積回路製品は回路が機能しなければ用をなさないため、(回路)動作温度範囲を規定しております。
トランジスタ,ダイオードなどディスクリート製品は、それ自体では回路機能がありませんので、動作温度範囲を規定しておりません。
保存温度範囲内でご使用ください。

使用温度範囲下限は保存温度範囲になりますが、上限は接合部温度で制限されます。
例えばトランジスタ等の絶対最大定格接合部温度は 150℃です。
接合部温度が150℃を超えないよう、ディレーティングしてご使用ください。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください