Renesas Synergy™

FAQ 1005950 : TO-220の表面実装品にはTO-220SMD(MP-25Z)、TO-263(MP-25K,MP-25ZP)等がありますが、それぞれはどのような違いがありますか?

TO-263(MP-25K,MP-25ZP)とTO-220SMD(MP-25Z)を比較した場合、外形上は大きな差異はございません。
しかしながら、MP-25ZPは大電流(110A)を保証したものです。

TO-220SMD(MP-25Z)は、JEITA(電子情報技術産業協会)の標準パッケージとして日本国内向けに採用しております。

TO-263(MP-25K,MP-25ZP)は、JEDEC(アメリカの電子部品業界団体)の標準パッケージです。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください