Renesas Synergy™

FAQ 1005955 : 日本からの輸出で、パラメータ・シートが必要と聞きましたが、発行していただけますか。

CISTEC「公表リスト」をご参照ください。ここに公表済みであれば、個別のパラメータ・シート提出は不要です。輸出時の通関には、インボイスに公表年月を表示してください。

CISTEC「公表リスト」は、CISTECからご購入になれます。
CISTECの連絡先は、次のとおりです。

(財)安全保障貿易情報センター
〒105-0001東京都港区虎ノ門1-1-21 新虎ノ門実業会館
電 話:03-3593-1147
FAX:03-3593-1136
http://www.cistec.or.jp/
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください