Renesas Synergy™

FAQ 106286 : MMは16進データファイルを加工しているのですか?

MMは指定された16進データファイルをモトローラSフォーマットに変換してマスクファイルに登録するのみです。
16進データファイルのデータそのものに対して何ら加工はしません。
(モトローラSフォーマットの16進データファイルを指定された場合には、一切手を加えることなくマスクファイルに設定します。)したがってMMでは、ROMマスク作成する16進データファイルとして正しくないデータ (例えばRAM領域のデータなど)が指定された16進データファイルに登録されていてもそのままマスクファイルに登録します。
この場合、ROMマスク作成処理時に異常であることが検出され、再度マスクファイルを作成いただき提出をお願いすることになります。ROMマスク作成するデータとして正しい16進データファイルであることは事前に確認ください。

適用製品

マスクファイル変換ユーティリティ(MM)
4500シリーズ ROM発注
720シリーズ ROM発注
38000シリーズ ROM発注
740/7450/7470シリーズ ROM発注
7600シリーズ ROM発注
7200シリーズ ROM発注
7770シリーズ ROM発注
M16Cファミリ (M32C/M16C) ROM発注
R8Cファミリ ROM書き込み出荷
QzROM書き込み出荷
OSDコントローラ ROM発注
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください