Renesas Synergy™

FAQ 106282 : マスクファイルから生成されるモトローラSフォーマットのレコードタイプはなんでしょうか?

MMは、S1, S2, S3, S7, S8, S9レコードを生成します。
ただし、マスクファイルを生成する際に指定した16進データファイル (お客様が作成された16進データファイル)がモトローラSフォーマットで、かつS0レコードを含む場合には、S0レコードも生成します。

適用製品

マスクファイル変換ユーティリティ(MM)
4500シリーズ ROM発注
720シリーズ ROM発注
38000シリーズ ROM発注
740/7450/7470シリーズ ROM発注
7600シリーズ ROM発注
7200シリーズ ROM発注
7770シリーズ ROM発注
M16Cファミリ (M32C/M16C) ROM発注
R8Cファミリ ROM書き込み出荷
QzROM書き込み出荷
OSDコントローラ ROM発注
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください