Renesas Synergy™

FAQ 1000090 : [旧日立製マイコン(Hではじまる品名)] アップロード可能なROMデータ形式を教えてください。

モトローラS形式のみです(レコードフォーマットはS1、S2、S3混在可)。 また、データの圧縮は絶対にしないでください。

 

適用製品

H8/300Hシリーズ ROM発注
H8/300H Tinyシリーズ ROM発注
H8/300Lシリーズ ROM発注
H8/300シリーズ ROM発注
H8Sファミリ ROM発注
SuperH RISC engine ファミリ ROM発注
HMCS400 ファミリ ROM発注
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください