Renesas Synergy™

FAQ 1000098 : e-mailアドレスを変更することは出来ますか?

可能です。弊社営業担当に旧アドレスと新アドレスをお伝えください。また、ROMデータのアップロード時には予め登録いただいた方のe-mailアドレスが表示されますが、変更が可能です。ご面倒でなければ、その都度変更いただいても結構です。

 

適用製品

旧ルネサス テクノロジ製品 ROM発注情報
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください