Renesas Synergy™

FAQ 1000089 : [旧日立製マイコン(Hではじまる品名)] アップロードしたROMデータの保存期間を教えてください。

アップロードしてから1ヶ月を経過した時点で、サーバーから削除させていただきます。

 

適用製品

H8/300Hシリーズ ROM発注
H8/300H Tinyシリーズ ROM発注
H8/300Lシリーズ ROM発注
H8/300シリーズ ROM発注
H8Sファミリ ROM発注
SuperH RISC engine ファミリ ROM発注
HMCS400 ファミリ ROM発注
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください