Renesas Synergy™

FAQ 1009163 : 正常動作途中で回路が動作しなくなり、リセットが効かない。

規定外の電圧 (ノイズを含む) をCMOSデバイスに入力して、ラッチアップを起こしていませんか?
◆デバイスが壊れていなければ、正規の入力電圧にすれば「電源断 - 再投入 - リセット」で再起動します。
ただしラッチアップは劣化を促進させるので、当該システムを量産出荷されないようお勧めします。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください