Renesas Synergy™

FAQ 104213 : H-UDIポートコネクタと端子間の推奨接続例を教えてください。

Q: 質問

H-UDIポートコネクタと端子間の推奨接続例を教えてください。 


A: 回答

各マイコンとH-UDIポートコネクタ間のインタフェース(回路接続例)の情報は、E10A-USBエミュレータ ユーザーズマニュアルの別冊マニュアルに記載しております。
本マニュアルはE10A-USBエミュレータのトップページの左メニューより[ドキュメント]を選択しダウンロードしてください。

 

適用製品

E10A-USB
E10A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください