Renesas Synergy™

FAQ 105705 : E10A-USBエミュレータのHS0005KCU01H(AUD機能なし)とHS0005KCU02H(AUD機能あり)の機能の違いを教えてください。

Q: 質問

E10A-USBエミュレータのHS0005KCU01H(AUD機能なし)とHS0005KCU02H(AUD機能あり)の機能の違いを教えてください。


回答

HS0005KCU02H(AUD機能あり)では、HS0005KCU01H(AUD機能なし)と比較してトレース機能が強化されています。
(対象マイコンにより強化される機能は異なります)
詳細はこちらから主なデバッグ機能一覧のAUDトレースを参照ください。

 

 

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください