Renesas Synergy™

FAQ 105704 : E10A-USBエミュレータを使用してダウンロードしたプログラムは、いつメモリに書き込まれるのでしょうか?

Q: 質問

E10A-USBエミュレータを使用してダウンロードしたプログラムは、いつメモリに書き込まれるのでしょうか?


回答

対象メモリにより異なります。

  • RAM(内蔵、外部)
    プログラムダウンロード操作時、直接メモリに書き込みます。
  • 内蔵Flashメモリ
    プログラムダウンロード操作時は、エミュレータ内で保持し、メモリへの書き込み は発生しません。メモリへの書込みは、プログラムダウンロード操作後のプログラム実行操作(Go、STEP 等の実行系のボタンを押した)時、プログラムの実行前に行ないます。
  • 外部Flashメモリ
    プログラムダウンロード操作時、直接メモリに書きます。

 

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください