Renesas Synergy™

FAQ 104250 : E10Aエミュレータからのフラッシュメモリ書き込み方法について教えてください。

Q: 質問

E10Aエミュレータからのフラッシュメモリ書き込み方法について教えてください。 


A: 回答

E10Aエミュレータは、外部フラッシュメモリへのプログラムのダウンロード機能のみをサポートしています。
ただし、下記のデバイスをサポートしているE10Aエミュレータは、本機能をサポートしておりません。

  • SH7612
  • SH7047F
  • SH7144F/SH7145F
  • H8Sファミリ

E10Aエミュレータで外部フラッシュメモリへのプログラムのダウンロードを行うには、外部フラッシュメモリの書込みを行うか、あるいは消去プログラムを作成する必要があります。また、本プログラムを格納しておくRAMがターゲットボード上に必要となります。

詳細は、対象デバイスのE10Aエミュレータユーザーズマニュアルの最新版を参照ください。
なお、外部フラッシュメモリへのメモリライトについては、サポート予定は有りません。
また、書込み、消去プログラムの作成は、お客様に準備していただきますが、CPUの仕様が許す範囲内であれば、フラッシュメモリメーカや接続仕様には特に制限はありません。

 

適用製品

E10A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください