Renesas Synergy™

FAQ 1000349 : E10A-USBを使用してSHファミリマイコン搭載システムをデバッグ中に「Communication timeout error」が発生する。

回答

以下に注意してください。行っている場合、「Communication timeout error」が発生します。

  1. 低消費電力モード (ソフトウェアスタンバイモードやディープスタンバイモード等) 中にSTOPボタンを押したり、 メモリウィンドウやウォッチウィンドウ等によるメモリ参照や変更を行わないでください。

     

  2. モジュールスタンバイ機能によりH-UDI(ユーザデバッグインタフェース)モジュールへのクロックを停止しないでください。

     

  3. RES端子, BREQ端子, WAIT端子またはRDY端子がアクティブの時は、 以下をおこなわないでください。
    • ユーザプログラムのブレーク
    • メモリウィンドウやウォッチウィンドウ等によるメモリ参照や変更

 

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください