Renesas Synergy™

FAQ 1010579 : E1002004エラー 「コミュニケーション、またはタイムアウト・エラー」が発生する

Q: 質問

RL78ファミリマイコンをE1/E20エミュレータを使ってデバッグまたは書き込みをしているのですが、あるE1/E20エミュレータでは問題なく動作しますが、別のE1/E20エミュレータでは接続エラーが発生し、デバッガ接続や書き込みが行えません。

エラー(E0204001) ダウンロードに失敗しました。

[エラーの直接原因]
エミュレーションCPUから応答がありません。
RESET、WAITなどの信号やクロック信号に異常がないか確認してください。(E1200416)

A: 回答

最初にE1/E20エミュレータのセルフチェックを行ってください。
その結果、エラーが発生した場合は購入元に修理を依頼してください。
セルフチェックでエラーが発生しない場合、接続回路が推奨回路通りかご確認ください。
特にE1/E20エミュレータのEMVDD端子に、デバイスTOOL0端子の駆動電源(VDDまたはEVDD)が供給されているかご確認ください。

 

適用製品

E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
Renesas Flash Programmer
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください