Renesas Synergy™

FAQ 1010579 : あるE1/E20エミュレータではRL78に接続できるが別のE1/E20エミュレータでは接続エラーになる

Q: 質問

RL78ファミリマイコンをE1/E20エミュレータを使ってデバッグまたは書き込みをしているのですが、あるE1/E20エミュレータでは問題なく動作しますが、別のE1/E20エミュレータでは接続エラーが発生し、デバッガ接続や書き込みが行えません。

統合開発環境 CS+のデバッグ・ツールによる接続の場合:
エラー(E0204001) ダウンロードに失敗しました。
フラッシュ書き込みソフトウェア Renesas Flash Programmer(RFP) V2による接続場合: エラー(E1002004) : コミュニケーション、またはタイムアウト・エラー

A: 回答

最初にE1/E20エミュレータのセルフチェックを行ってください。
その結果、エラーが発生した場合は購入元に修理を依頼してください。
セルフチェックでエラーが発生しない場合、接続回路が推奨回路通りかご確認ください。
特にE1/E20エミュレータのEMVDD端子に、デバイスTOOL0端子の駆動電源(VDDまたはEVDD)が供給されているかご確認ください。

 

適用製品

E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
Renesas Flash Programmer
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください