Renesas Synergy™

FAQ 1000299 : E10A-USBエミュレータでデバッグする際のIDコードの扱いについて教えてください。

回答

  1. E10A-USB Emulator モード (E10A-USBエミュレータの起動モード) を選択して起動する場合
    1. [IDコード]ダイアログボックスでIDコードの新規入力にチェックを入れた場合
      起動時フラッシュメモリは全消去されます。その後プログラム書込み時に入力したIDコードを書き込みます。
    2. [IDコード]ダイアログボックスでIDコードの新規入力にチェックをはずした場合
      入力したIDコードが前回、入力したIDコードと一致していればフラッシュメモリの内容を保持してE10A-USBは立ち上がります。 その後プログラム書込み時に入力したIDコードを書き込みます。 入力したIDコードが一致しなかった場合、フラッシュメモリの内容を消去し、接続を終了します。

     

  2. Writing flash memory モード(フラッシュメモリデータの書き込みのみモード)を選択して起動する場合
    フラッシュメモリのデータを全消去した後書込みを行います。IDコードを入力する必要はありません。

 

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください