Renesas Synergy™

FAQ 1010359 : High-performance Embedded Workshop用RX E1/E20エミュレータデバッガV.1.02.00以前またはCubeSuite+ V1.02.00以前でRX210グループ用プログラムをデバッグ中に、そのプログラムでHOCO周波数を変更すると、通信エラーが発生することがあります。

回答

下記の製品にて、HOCO周波数の切り替えに伴うFINE通信の安定性を向上していますので、お試しください。

  • 統合開発環境 High-performance Embedded Workshop用
    RX E1/E20エミュレータデバッガ V.1.03.00以降

または

  • CubeSuite+ V1.03.00以降

これら製品は、こちらからダウンロードできます。

適用製品

RX210
CS+ (旧 CubeSuite+)
High-performance Embedded Workshop
E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください