Renesas Synergy™

FAQ 105703 : H8マイコン使用時、E8エミュレータ起動時に”Does not download emulator firmwareモード”で起動しましたが、ID code errorが表示されてしまいます。

Q: 質問

H8マイコン使用時、E8エミュレータ起動時に”Does not download emulator firmwareモード”で起動しましたが、ID code errorが表示されてしまいます。


A: 回答

Writting Flash Memoryモードでプログラムを書き込んでいる場合は、 フラッシュメモリの内容を読み出すことができませんので、 ID code errorが表示されます。
もしくはDownload with emulator firmwareモードで起動したときに入力したID コードと違う値を入力さした場合に表示されます。
どちらの場合もフラッシュメモリの内容は消去されています。

適用製品

E8
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください