Renesas Synergy™

FAQ 1011283 : エミュレータオプション情報は、どこで見られますか?

Q : 質問

エミュレータオプション情報は、どこで見られますか?

 


A : 回答

エミュレータオプション情報はPDF形式で掲載しています。 
エミュレータとユーザシステムを接続するための、各種アクセサリや接続情報を、マイコンパッケージ または エミュレータ別で掲載していますので、
お使いになる環境に合わせて、こちらを参照してください。

 

適用製品

デバッガ/エミュレータ
アクセサリ情報
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください