Renesas Synergy™

FAQ 1000326 : エラーメッセージ「Error reading firmware file.」

Q: 質問

H8S,H8SXファミリ搭載システムをE10A-USBでデバッグする場合、外部フラッシュダウンロード機能を有効にして、E10A-USBを起動すると「Error reading firmware file.」が表示され起動できない。 外部フラッシュダウンロード機能を無効にした場合、E10A-USBは正常に起動する


A: 回答

外部フラッシュメモリ設定ダイアログボックスの「モジュール先頭アドレス」で設定したアドレスが、同ダイアログボックスで設定した書込み/消去モジュールファイルがダウンロードされるアドレスの範囲外である場合、本メッセージが出力されます。モジュール先頭アドレスを、書込み/消去モジュールファイルがダウンロードされる範囲内になるよう設定しなおしてください。

書込み/消去モジュールファイルのダウンロード先は以下の方法で確認できます。

  1. HEWを立ち上げて書込み/消去モジュール(FMTOOL.MOT)をダウンロードします。
  2. メニューから表示→CPU→ステイタスを選択してステイタスウィンドウを開きます。
  3. Memoryタブ上のMemory Loaded Areaに記載された内容が書込み/消去モジュールの ダウンロード先です。

 

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください