Renesas Synergy™

FAQ 1010194 : PC7501エミュレータおよびPC4701エミュレータはWindows 7に対応していますか?

Q: 質問

PC7501エミュレータおよびPC4701エミュレータはWindows 7に対応していますか?


A: 回答

PC7501用エミュレータデバッガおよびPC4701用エミュレータデバッガ(両エミュレータデバッガ共High-performance Embedded Workshop対応版)では、Windows 7をサポートしておりません。またサポート予定もありません。
ただし、制限事項付で基本機能が動作することは確認済みです。

    • Windows 7 32ビット版
      "Windows Vista(R)対応のお知らせ(2)"の制限事項の範囲内で基本機能が動作することを確認しています。
      (Windows Vistaとして掲載されていますがWindows 7 32ビット版でも同様に動作確認済み)
      • PC7501用エミュレータデバッガの制限事項
        LPTインタフェースではWindows 7 32ビット版でも使用できません。
      • PC4701用エミュレータデバッガの制限事項
        LPTインタフェースおよび専用パラレルインタフェースではWindows 7 32ビット版でも使用できません。

 

    • Windows 7 64ビット版
      LANインタフェースを使用する場合、Windows 7 64ビット版でも動作可能です。PC7501エミュレータおよびPC4701エミュレータへのIPアドレスの設定は、Windows XP上で実施する必要があります。

 

  • PC4701、PC7501エミュレータのXPモードでの動作について
    XPモードでは動作しません。

 

適用製品

PC4701U
PC7501
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください