Renesas Synergy™

FAQ 106603 : エラーメッセージ:ユーザープログラムがファームウェア領域と重複しています Memory area error. It overlaps the system range.」

Q: 質問

E8/E8aエミュレータを使用してプログラムをターゲットマイコンへダウンロードすると、 以下のようなエラーが出力されました。
「ユーザープログラムがファームウェア領域と重複しています Memory area error. It overlaps the system range. 」
原因と対策を教えてください。

 


A: 回答

このメッセージは、ファームウェア領域と重複するアドレスに、 ユーザプログラムをダウンロードした場合に表示されます。 ファームウェア領域をユーザプログラムと重複しないアドレスに変更するか*1、 ユーザプログラムの配置アドレスを変更してください。 ファームウェア領域は、起動時に表示される[エミュレータ設定]*2ダイアログの[ファームウェア配置]*3タブで設定可能です。

*1 注意:H8ファミリマイコン使用時は[エミュレータ設定]ダイアログの[ファームウェア配置]タブは 使用できませんので、ユーザプログラムの配置アドレスを変更してください。
*2 E8エミュレータソフトウェアV.2.08以前では[Emulator Setting]です。
*3 E8エミュレータソフトウェアV.2.08以前では[Firmware Location]です。

適用製品

E8a
E8
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください