Renesas Synergy™

FAQ 1011281 : RXファミリマイコンをE1またはE20を使用してCS+でデバッグしていますが、外部アドレス空間をメモリパネルで参照すると「?」が表示され参照できません。

Q: 質問

RXファミリマイコンをE1またはE20を使用してCS+でデバッグしていますが、外部アドレス空間をメモリパネルで参照すると「?」が表示され参照できません。


A: 回答

外部アドレス空間をメモリパネルで参照する場合、まず、デバッグ・ツールと接続する際にマイクロコントローラの動作モードを設定する必要があります。
プロパティパネルの[接続用設定]タブにおける[CPUの動作モード]カテゴリ内の[レジスタ設定]プロパティをプルダウン・リストにて[内蔵ROM有効拡張モード]または[内蔵ROM無効拡張モード]に変更してください。
この設定が間違っていると外部アドレス空間は「?」が表示されます。
また、外部アドレス空間に正しくアクセスするためには、外部アドレス空間へアクセスできるようにマイコンのバスコントローラを設定する必要があります。

 

適用製品

RX ファミリ
CS+ (旧 CubeSuite+)
E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください