Renesas Synergy™

FAQ 1011161 : CS+でE1エミュレータをRXマイコンに接続時に、次のエラーメッセージが表示されます。

エラーメッセージ

タイムアウトエラーが発生しました。MCU がリセット状態です。(E1814001)

回答

本エラーはマイコンがリセット状態かつエミュレータ接続コネクタのRES#端子がHigh の時に表示されます。

  • マイコンへの供給電圧を間違っていないか確認してください。(5V 動作のマイコンに3.3V を入力して いる等)
  • マイコンのRESET 端子がLow レベルになっていないか確認してください。

また、JTAG通信が異常な場合にも発生する可能性がありますので、TDI端子TDO端子との結線を確認してください。
(コンデンサ等の負荷が無いか、別のデバイスに同時に接続されていないか等)

適用製品

E1 [R0E000010KCE00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください