Renesas Synergy™

FAQ 1011103 : V850、E1/E20、CS+デバッグ・ツール起動時にエラー発生(E0210002 or E0204001)

Q: 質問

V850ファミリMCUをE1/E20を使用しCS+環境でデバッグしたいのですが、デバッグツールの起動時に次のエラーが表示され、デバッグツールを起動できません。

エラー(E0210002)
デバッグ・ツールの開始に失敗しました。
または エラー(E0204001)
ダウンロードに失敗しました。
[エラーの直接原因]
DCUにアクセスできません。(E1203184) または モニタ・メモリにアクセスできません。(E1203186)

A: 回答

以下を確認してください。

  1. E1/E20とマイコン間の結線が推奨回路と異なっていないか。

    "E1/E20エミュレータ, E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊 V850E1, V850ES接続時の注意事項"もしくは、"E1/E20エミュレータ, E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊 V850E2M, V850E2S接続時の注意事項"に掲載されている推奨接続回路例を参照し、結線を確認してください。
    推奨回路の結線と異なる場合、正しく通信ができない場合があります。

    例)
    • RESET端子がプルアップされていない。
    • 端子処理が間違っている。
    • プルアップ/プルダウン抵抗値が推奨値ではない。

    E1/E20エミュレータ, E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊はこちら

  2. プロパティの接続用設定に間違いはないか。

    下記設定に間違いが無いか、確認してください。

    • メインクロック周波数
    • 通信方式(Serial接続時のみ)
    • エミュレータから電源供給する

    注:
    QB-V850MINI(L)もしくはQB-MINI2で動作実績のあるプロジェクトを使用して、デバッグツールの切り替えだけを行なった場合でも、上記設定は引き継ぎません。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください