Renesas Synergy™

FAQ 1010075 : High-performance Embedded Workshop環境でE1/E20使用時のノウハウ集

E1/E20をHigh-performance Embedded Workshop環境で使用時に事前に知っておくと役立つ内容のFAQを以下にまとめました。
その他、困ったときにはトラブルシュート集/エラーメッセージ集もご用意しておりますので、参照してください。
また、E1/E20のサポート全般に関する情報ページはこちらを参照ください。

カテゴリ 対象
エミュレータ
対象MCU 内容 FAQ番号
基本情報/
ドキュメント
E1/E20 RX はじめてE1/E20エミュレータ、High-performance Embedded Workshop を使って開発をします。デバッグする上で参考になるドキュメント・情報を教えてください。
ターゲット設計/
結線
E1/E20 RX FINE接続でデバッグ時の結線について
トレース機能が割り付けられている端子は他の機能で使用できますか?
プログラミング機能 E1/E20 RX フラッシュメモリに書き込まれた内容を読み出す方法
RX, R8C E1/E20、E8aデバッガ、FDTおよび玄1号のチェックサム算出機能の差を教えてください。
チェックサムの計算方法を教えてください。
E1およびE20エミュレータの内蔵フラッシュメモリおよび外部フラッシュメモリへの書き込み機能とFDTを使用したフラッシュメモリへの書き込み機能に違いはありますか?
デバッグ機能 E20 RX E20のトレース条件設定の出力モードの設定に、 "トレース優先"と"CPU実行優先"がありますが、どのような違いがありますか?
高度なテクニック E1/E20 RX 外部バスに接続されたフラッシュメモリへダウンロードする方法
RX, R8C デバッガ接続時にアブソリュートファイル(*.abs)にオフセットを指定してダウンロードする方法
IDE・エミュレータの置き換え E1/E20 RX High-performance Embedded WorkshopからCS+へ移行するにはどうすればよいでしょうか?
R8C エミュレータをE1もしくはE20に変更したいのですが、E8aで使用しているR8Cファミリ用の開発環境をそのまま使用可能ですか。
注意事項/
制限事項
E1/E20 RX, R8C OCDとの通信に使用しているマイコン端子とをデバッグすることはできますか?

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください