Renesas Synergy™

FAQ 1000207 : SH7450シリーズ用デバッグMCUボードを使用して起動する際またはデバッグ中にCommunication timeout error またはError H-UDI bootが発生する。

回答

以下を確認してください。

  1. クロックは入力されているか
    1. デバッグMCUボード上の制御用信号設定用スイッチSW5-4(UEXTABLE)を左側(OFF側)に設定している場合
      1. デバッグMCUボードへ供給するクロックとしてユーザシステム上の水晶発振子を使用していないか確認してください。
        SH7450シリーズ用 デバッグMCUボードに供給可能なクロックは外部クロック入力のみであり、水晶発振子は使用できません。
      2. ユーザシステムから外部クロックが入力されているか確認してください。

         

  2. 電源は供給されているか
    1. デバッグMCUボード上の電源選択スイッチSW6(USERE)が下側に設定している場合
      外部電源から電源ケーブルを介して電源が供給されているか確認してください。
    2. デバッグMCUボード上の電源選択スイッチSW6(USERE)が上側に設定している場合
      ユーザシステムからマイコンのVcc端子を介してVccを供給します。
      マイコンのVcc端子に電源が供給されているか確認してください。

       

  3. ユーザシステムとデバッグMCUボードの接続に問題ないか
    ユーザシステム上のマイコン実装用ICソケットの半田付け状態、および 1ピン位置があっているか確認してください。

     

  4. スイッチ設定は間違っていないか
    1. デバッグMCUボード上の制御用信号設定用スイッチSW4-1,2,3(MD端子設定)に間違いがないか
      確認してください。
    2. ユーザシステムからリセットを入力する場合はデバッグMCUボード上の制御用信号設定用スイッチSW5-1(URESE) を左側に設定されているか確認してください。
    3. 制御用信号設定用スイッチSW5-3を右側に設定しているか確認してください。

       

なお、スイッチの位置や仕様の詳細についてはデバッグMCUボードユーザーズマニュアル を参照ください。

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください