Renesas Synergy™

FAQ 1000213 : ワークスペースを開くと次のメッセージが表示されました。 どうすればよいでしょうか。

Q : 質問

ワークスペースを開くと次のメッセージが表示されました。 どうすればよいでしょうか。

「Toolcain *****, version ***** is missing from the following project(s) ***** There is no compatible toolchain. Build functionality will not be available」


A:回答

本メッセージは、プロジェクトを作成した時に使用したバージョンもしくはそれ以降のバージョンのツールチェインがない時に表示されます。該当するツールチェインがないとビルドできません。
ビルドする必要がある場合は、該当するバージョンもしくはそれ以降のツールチェインをインストールしてください。
ビルドする必要がない場合は、本メッセージを無視してください。

 

適用製品

E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
E10A-USB
E8a
E100
E200F
E6000
E6000H
PC4701U
PC7501
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください