Renesas Synergy™

FAQ 1000450 : High-performance Embedded Workshop環境でE1/E20使用時のエラーメッセージ集

回答

以下のエラーメッセージが表示される場合、以下のFAQを参照してください。

ご使用のMCUによってE1/E20エミュレータの制限事項が異なりますので、ご使用のMCUグループ別の「E1/E20エミュレータ, E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊」内の「E1/E20エミュレータ使用上の注意事項」のいづれかに該当していないかご確認下さい。「E1/E20エミュレータ, E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊」はここからダウンロードできます。

なお、RX600シリーズMCUをご使用の場合、E1/E20 アプリケーションノート CS+ トラブルシューティングガイド (RX600, RX200 シリーズ対応)も合わせて参照ください。

発生する
タイミング
対象
エミュレータ
対象MCU エラーメッセージ FAQ番号
起動時/
接続時
E1/E20 R8C ユーザシステム上のMODE端子が"L"固定のためコマンドが実行できません。
MODE端子の状態を確認してください。
1000448
ユーザシステム上のリセット端子が"L"状態のためコマンド処理を実行できません。
リセット端子の状態を確認してください。
1000447
ターゲットMCUとの通信中にタイムアウトエラーが発生しました(FFWERR_AENTRY_TMOUT)。
ターゲットMCUと選択したデバイスが一致していないか、MCUの端子処理等に問題がある可能性があります。 もしくはエミュレータが故障している可能性があります。
1000445
R8C, RX デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。 1000210
エラー:メモリからデータが取得できませんでした 1000620
Toolcain *****, version ***** is missing from the following project(s) *****
There is no compatible toolchain. Build functionality will not be available
1000213
デバッグ中 R8C ターゲットMCUとの通信中にタイムアウトエラーが発生しました。
ターゲットMCUとの通信中にエラーが発生しました。
1000446
START時の指定ルーチン実行処理でタイムアウトエラーが発生しました。
(FFWERR_ASTARTFUNC_TIMEOUT)
STOP時の指定ルーチン実行処理でタイムアウトエラーが発生しました。
(FFWERR_ASTOPFUNC_TIMEOUT)
1000444
ユーザシステム上のリセット端子が"L"状態のためコマンド処理を実行できません。
リセット端子の状態を確認してください。
1000447
ユーザシステム上のMODE端子が"L"固定のためコマンドが実行できません。
MODE端子の状態を確認してください。
1000448
RX Not available now. 107543
Flash memory writing ... NG
MCU内蔵フラッシュROMへのアクセス違反などが発生しているため、フラッシュ書き換えが実行できません。
1010986
R8C, RX CPU書き換えデバッグ中は、内蔵フラッシュROM領域へのソフトウェアブレークは設定できません。 1010006
致命的な通信エラーが発生しました。
デバッガを切断した後、ターゲット基板との接続コネクタが正しく挿入できているか確認し、エミュレータの電源を入れなおし、デバッガを再起動してください。
1010674
書き込み時/
ダウンロード時
R8C ID code error 106095
Flash memory writing OK.
ID code: xxxxxxxxxxxxxx
Checksum:
INT : H'xxxxxxxx (NG)
1010069
R8C, RX "Invalid address range. The range must not cross a memory map boundary." 1010305
RX Flash memory writing OK.
ID code: xxxxxxxxxxxxxx
Checksum:
Data Flash : H'xxxxxxxx (NG)
1010316
外部フラッシュROMのベリファイエラーが発生しました。フラッシュROMが劣化している可能性があります。
外部フラッシュROMのイレーズエラーが発生しました。フラッシュROMが劣化している可能性があります。
1010772
外部フラッシュROMの書き込みエラーが発生しました。フラッシュROMが劣化している可能性があります。 1010773

 

適用製品

E1
E20
High-performance Embedded Workshop
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください