Renesas Synergy™

FAQ 1000380 : E10A-USBのエラーメッセージ集

以下のエラーメッセージが表示される場合、以下のFAQを参照してください。

ご使用のMCUによってE10A-USBエミュレータの制限事項が異なりますので、ご使用のMCUグループ別の「E10A-USBエミュレータ ユーザーズマニュアル別冊」内の「E10A-USBエミュレータとMCUの相違点」に該当していないかご確認下さい。「E10A-USBエミュレータ ユーザーズマニュアル別冊」はここから、ダウンロードできます。

発生する
タイミング
対象MCU
エラーメッセージ
FAQ No.
セットアップ
ツール起動時
SHファミリ、
H8S、H8SXファミリ
'デバイスグループ名' E10A-USBエミュレータではありません。 1000212
「Shift the switch for setting up the emulator to '1' and reinsert the USB cable」または「エミュレータセットアップ用スイッチ(SW1)を'1'側に倒し、USBケーブルを挿し直して下さい」 104608
起動時/
接続時
SHファミリ、
H8S、H8SXファミリ
デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。 1000210
Toolcain *****, version ***** is missing from the following project(s) ***** There is no compatible toolchain. Build functionality will not be available 1000213
SHファミリの場合:
「The product currently connected is not the SH**** E10A-USB Emulator. Please set up the emulator by using setup tool.」または「接続されているエミュレータは対応していません。」→デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。

H8S、H8SXファミリの場合:
E10A-USBエミュレータのファームウェアがH8SX E10A-USBエミュレータに設定されていません。セットアップツールを使用してファームウェアを書き換えてください。→デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。
1000272
SHファミリの場合:
The product currently connected is not the SH**** E10A-USB Emulator→デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。

H8S、H8SXファミリの場合:
接続しているエミュレータは*****用E10A-USBエミュレータではありません。→デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。
104556
SHファミリの場合:
The version of the emulator firmware is incorrect. Please set up the emulator by using the setup tool.→デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。

H8S、H8SXファミリの場合:
E10A-USBエミュレータのファームウェアが一致しませんでした。セットアップツールを使用してファームウェアを書き換えてください。→デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。

1000270
SHファミリの場合:
Check the connection between the H-UDI pins and the H-UDI port connector.→Error H-UDI boot →デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。

H8S、H8SXファミリの場合:
エミュレータとユーザシステム間のケーブルコネクタが正しく接続されていません。→起動に失敗しました。→デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。
104550
SHファミリの場合:
MCU ID code error→Error H-UDI boot→デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。

Invalid CPU→デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。

H8S、H8SXファミリの場合:
デバイスの識別に失敗しました。→起動に失敗しました。→デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。
1000301
SH7080シリーズ、
SH7146シリーズ、
SH7149シリーズ、
H8SX/1651グループ
SHファミリの場合:
MCU ID code error→Error H-UDI boot→デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。

H8S、H8SXファミリの場合:
デバイスの識別に失敗しました。→起動に失敗しました。→デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。
106802
H8S、H8SXファミリ 「起動に失敗しました。」 または 「エミュレータはデバイスと通信に失敗しました。」 1000204
入力したIDコードが一致しませんでした。フラッシュメモリの消去を行いました。→起動に失敗しました。→デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。 1000269
H8Sファミリ用
デバッグMCUボード
Communication timeout error またはError H-UDI boot 1000206
SHファミリ Communication timeout error→デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。 104297
Invalid aseram firmware!→デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。
Error H-UDI boot→デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。
Communication timeout error status waiting sdtrf not on→H-UDI boot failed 106480
Key code error!→Error H-UDI boot→デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。 107391
No error code→Error H-UDI boot→デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。 107395
SHマイコン用
フラッシュ内蔵マイコン
Flash memory write error! Change device 104243
SH7618グループ、
SH7619グループ、
SH7670グループ
Communication timeout error→H-UDI boot failed 106481
SH7450シリーズ用
デバッグMCUボード
Communication timeout errorまたはError H-UDI boot 1000207
SH7147シリーズ、
SH7125シリーズ用
デバッグMCUボード
Communication timeout error またはError H-UDI boot 1000205
デバッグ中 SHファミリ、
H8S、H8SXファミリ
Program counter is odd 1000271
ILLEGAL INSTRUCTION 107190
Not available now 107543
Too many parameters 107423
H8S、H8SXファミリ Frequency error 106476
SHファミリ Time out wating for program to stop. Resetting CPU. Register data will be lost 1000304
set point not ram 106901
Communication timeout error 1000349
SH-2A If you wish to use a BREAKPOINT (software break), specify the SH2A_SBSTK command to enable use of a user stack before setting a BREAKPOINT. For details on the SH2A_SBSTK command,refer to the help file of the emulator. 1000260
SHファミリ
マルチコアマイコン
マルチコアサーバが登録されていないため使用できません。 1000223
書き込み時/
ダウンロード時
H8S、H8SXファミリ not enough memory 1000149
Error reading firmware file. 1000326
SHファミリ Key code error! ライターモードで書込み時 106998
Error(Erasing memory routine)→Error(fm tool file)→File:ダウンロードファイル名 1000219
The program size exceeds range of flash memory 106751
Can't find flash memory tool file 106730

SHファミリ、
H8S、H8SXファミリ

"Invalid address range. The range must not cross a memory map boundary." 1010305

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください