Renesas Synergy™

FAQ 1000211 : 36ピンコネクタまたは38ピンMictorコネクタを実装したターゲットでの使用(E10A-USBエミュレータ)

Q : 質問

E10A-USBエミュレータ HS0005KCU01H (AUDトレース機能なし) を36ピンコネクタまたは38ピンMictorコネクタを実装したターゲットで使用することは可能でしょうか?


A:回答

可能です。ただし、以下の注意事項があります。

  • AUDトレースは使用できません。
    以下の設定をしてください。
    Traceウィンドウ上でマウスの右ボタンをクリックすると表示されるポップアップメニューから [設定]を選択すると表示されるAcquisitionダイアログボックスのTrace Typeグループボックスで  AUD traceラジオボタンをONにしない。

     

  • 別売りの36ピンコネクタまたは38ピンMictorコネクタ用接続ユーザインタフェースケーブル を購入する必要があります。
    品名は以下のとおりです。
    36ピンコネクタ用ユーザインタフェースケーブル品名:HS0005ECU02H
    38ピンMictorコネクタ用ユーザインタフェースケーブル品名:HS0005ECK01H

適用製品

HS0005KCU01H
HS0005KCU02H
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください