Renesas Synergy™

FAQ 1010078 : CS+環境でE1/E20使用時のエラーメッセージ集

以下のエラーメッセージが表示される場合、以下のFAQを参照してください。

ご使用のMCUによってE1/E20エミュレータの制限事項が異なりますので、ご使用のMCUグループ別の「E1/E20エミュレータ ユーザーズマニュアル別冊」内の「使用上の注意事項」のいづれかに該当していないかご確認下さい。「E1/E20エミュレータ ユーザーズマニュアル別冊」はここからダウンロードできます。

またRXファミリマイコンをご使用の場合、こちらから以下も参照ください。
・オンチップデバッギングエミュレータ E1/E20 アプリケーションノート CS+ トラブルシューティングガイド
(RX600, RX200 シリーズ対応)

発生する
タイミング
対象MCU エラーメッセージ FAQ No
起動時/
接続時
RX エラー(E0210002) デバッグ・ツールの開始に失敗しました。
[エラーの直接原因]
タイムアウトエラーが発生しました。MCU がリセット状態です。(E1814001)
RL78 IDコードが間違っています。(C0602202)
デバッグ・ツールの開始に失敗しました
[エラーの直接原因]
CPUから応答がありません。RESET、WAITなどの信号やクロック信号に異常がないか確認してください。(E1200416)

1010071

1010534

ダウンロードに失敗しました。
[エラーの直接原因]
CPUから応答がありません。RESET、WAITなどの信号やクロック信号に異常がないか確認してください。(E1200416)
ダウンロードに失敗しました。
[エラーの直接原因]
エミュレータ()に接続できません。(E1899000)
1010195
本エラーの解決策は上記FAQの回答をご参照ください。
RX,RL78,RH850 E1セルフチェックエラーについて (Error 1503)
エラー(E0210002) MCUとE1接続
[エラーの直接原因]
ファイルまたはアセンブリ 'QEInformation, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=3e0e6d2b80718d7e'、またはその依存関係の 1 つが読み込めませんでした。指定されたファイルが見つかりません。
78K エラー(E0210002) デバッグ・ツールの開始に失敗しました。
[エラーの直接原因]
指定した条件が不正です。(E1201024)
V850 エラー(E0210002) デバッグ・ツールの開始に失敗しました。
エラー(E0204001) ダウンロードに失敗しました。
[エラーの直接原因]
IDコードが間違っています。(C0602202)
エラー(E0210002) デバッグ・ツールの開始に失敗しました。
エラー(E0204001) ダウンロードに失敗しました。
[エラーの直接原因]
DCUにアクセスできません。(E1203184)
モニタ・メモリにアクセスできません。(E1203186)
RH850 エラー(E0210002) デバッグ・ツールの開始に失敗しました。
エラー(E0204001) ダウンロードに失敗しました。
[エラーの直接原因]
IDコードが間違っています。(C0602202)
エラー(E0210002) デバッグ・ツールの開始に失敗しました。
エラー(E0204001) ダウンロードに失敗しました。
[エラーの直接原因]
接続に失敗しました。エミュレータとターゲットの接続を確認して下さい。(E1203237)
エラー(E0210002) デバッグ・ツールの開始に失敗しました。
エラー(E0204001) ダウンロードに失敗しました。
[エラーの直接原因]
DCUにアクセスできません。(E1203184)
V850, RH850 エラー(E0210002) デバッグ・ツールの開始に失敗しました。
エラー(E0204001) ダウンロードに失敗しました。
[エラーの直接原因]
指定した動作電源とターゲット電源の整合がとれていません。(E1202820)
エラー(E0210002) デバッグ・ツールの開始に失敗しました。
エラー(E0204001) ダウンロードに失敗しました。
[エラーの直接原因]
ガード領域にアクセスしようとしました。(E1203104)
書き込み時/
ダウンロード時
RL78 オンチップ・デバッグで使用する予約領域への書き込みはできません。
RX 外部フラッシュROMのベリファイエラーが発生しました。フラッシュROMが劣化している可能性があります。(E1812802)
外部フラッシュROMのイレーズエラーが発生しました。フラッシュROMが劣化している可能性があります。(E1812800)
外部フラッシュROMの書き込みエラーが発生しました。フラッシュROMが劣化している可能性があります。(E1812801)
ユーザプログラム実行中に内蔵フラッシュROMへの書き込みはできません。(E1811301)
RX, RL78 ダウンロードに失敗しました。
[エラーの直接原因]
ファイルのオープンに失敗しました。(E1249153)
78K エラー(E0210002) デバッグ・ツールの開始に失敗しました。
[エラーの直接原因]
指定した条件が不正です。(E1201024)
エラー(E0204001) ダウンロードに失敗しました。
[エラーの直接原因]
オンチップデバッグで使用する予約領域への書込みはできません。 (address:0x190)(E1203124)
デバッグ時 RL78 プログラムの実行に失敗しました。
[エラーの直接原因]
CPUから応答がありません。RESET、WAITなどの信号やクロック信号に異常がないか確認してください。(E1200416)
RX MCU内蔵フラッシュROMへのアクセス違反などが発生しているため、フラッシュ書き換えが実行できません。(E1811307)
RX, RL78 エミュレータとの通信時にエラーが発生しました(FFWERR_COM)。
デバッガを切断した後、USBケーブルを再接続してください。
その後エミュレータの電源を入れなおし、デバッガを再起動してください。(E1817000)

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください