Renesas Synergy™

FAQ 1005814 : データシートに熱抵抗の記載がありません。 算出する方法がありましたら教えてください。

熱抵抗は、データシートの全損失(PT)を基に下記の式で算出できます。

  • ジャンクション・周囲間Rth(j-a)=(Tj-Ta)/PT
  • ジャンクション・ケース間Rth(j-c)=(Tj-Tc)/PT

例として2SD1588の場合では、

  • Rth(j-a)=(150℃-25℃)/2W=62.5℃/W
  • Rth(j-c)=(150℃-25℃)/30W=4.17℃/W

となります。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください