Renesas Synergy™

FAQ 1008554 : 通関業者から「梱包箱のラベルに UPD*** と製品名がプリントしてありますが、パラメータシートにはμPD***となっています。この様な場合、UPD***の U は μ とみなして良いのですか。」との確認がありました。

はい、PCのキーボードに μ(品名では「ミュー」と読む)がないので代りに U を使用しています。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください