FAQ 1008680 : 梱包箱のラベルに UPD*** と製品名がプリントしてありますが、正式名称はμPD*** ではないでしょうか。

μPD*** のμPD は当社の登録商標(注)です。
データシートなどのドキュメントでは μ(品名では「ミュー」と読む)を使用していますが、一般文書の場合は、PCのキーボードに μ がないので代りに U を使用する事が慣習化し定着しています。

(注)μPA,μPB,μPC および μPD は当社の登録商標です。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください