Renesas Synergy™

FAQ 1010172 : フォトカプラの寿命を教えてくれませんか。

フォトカプラの寿命については、特約店・取扱店経由で回答させていただいております。恐れ入りますが、特約店・取扱店にお問い合わせください。またその際に、お客様でのご使用条件(LED順電流、周囲温度)をご提示いただきますようお願いいたします。

 

適用製品

フォトカプラ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください