Renesas Synergy™

FAQ 1010304 : RL78用のEEPROMエミュレーション・ライブラリ PACK01を使用していますが、FAL_Init関数を実行すると次のエラーが返されます。 「FAL_ERR_CONFIGURATION(0x21)」

回答

FAL_Init関数でFAL_ERR_CONFIGURATION(0x21)エラーが発生する場合、以下の要因が考えられます。

  1. セルフRAM等の使用禁止領域をライブラリ実行時に使用してしまい、ライブラリが正常に動作できない環境になっている。
  2. fdl_descriptor.hの設定値に、規定範囲外の値がある。
  3. 高速オンチップオシレータが停止している。

 

適用製品

データフラッシュライブラリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください