Renesas Synergy™

FAQ 1010310 : RL78ファミリ用データフラッシュライブラリ Type04 のマニュアルに記載されているライブラリサイズは固定でしょうか?

回答

いいえ、固定ではありません。
マニュアル記載のライブラリサイズは"PFDL_GetVersionString関数"(データフラッシュライブラリ Type04のバージョン情報を取得する関数)も含め全関数を使用する場合のサイズです。
データフラッシュライブラリ Type04 V1.05において"PFDL_GetVersionString関数"を使用しない場合は25バイトの削減が可能です。

 

適用製品

データフラッシュライブラリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください