Renesas Synergy™

FAQ 1010967 : Renesas Flash Programmer V2/V3の有償製品版と無償版の違いは何ですか?

Q : 質問

Renesas Flash Programmer V2/V3の有償製品版と無償版の違いは何ですか?


A : 回答

有償製品版と無償版における機能差はありません。

本製品には、技術サポートが含まれた有償製品版と、技術サポートが含まれない無償版の2種類があります。最終製品に書き込みを行う場合は、技術サポートが含まれている有償製品版の使用を推奨いたします。

(参考URL) 評価版ソフトウェアツールとは
https://www.renesas.com/ja-jp/products/software-tools/evaluation-software-tools.html

なお、ご使用中のRenesas Flash Programmer(V3.00.00除く)のメインウィンドウのタイトルバーにて有償製品版/無償版の確認ができます。

 

適用製品

評価版ソフトウェアツール
Renesas Flash Programmer
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください