Renesas Synergy™

FAQ 1005859 : RDシリーズの端子間容量を教えてください。

RDシリーズは、基準電圧、電圧検出、レベルシフト等の用途を念頭に開発いたしましたので、端子間容量は規定しておりません。
端子間容量を規定している、高速信号ラインのESD保護、サージ吸収用途のNNCDシリーズやNSADシリーズのご使用をお願い申し上げます。

適用製品

定電圧用ツェナーダイオード
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください