Renesas Synergy™

FAQ 1005765 : 1mA で 2.5V のツェナー・ダイオードがありますか?

はい、ございます。 しかし、低電圧(おおむね 5V以下)のツェナー・ダイオードは低電流領域で安定した電圧を得ることが困難です。 (電流が変化すると電圧も変化してしまいます)
uPC1093 (シャントレギュレータ) はいかがでしょうか?
この ICは 1mA で安定した電圧が得られます。 ただし uPC1093 はアクティブ素子です。
ツェナー・ダイオードとは異なり、発振止めのコンデンサが必要です。
詳しくは データ・シートなどでご確認ください。

 

適用製品

定電圧用ツェナーダイオード
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください