Renesas Synergy™

FAQ 1005764 : ツェナー・ダイオードは逆方向の特性しかありません。順方向はどうなりますか?

一般のダイオードと同じ特性を示します。
シリコンの場合はおおむね 0.6V程度の立ち上がり特性となります。
ただし、ツェナー・ダイオードは順方向特性を測定致しておりませんので順方向特性の保証はございません。

 

適用製品

定電圧用ツェナーダイオード
RKZ-KD Series
HZ Series
HZS Series
HZ-P Series
HZ(H) Series
HZT Series
HZU Series
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください