Renesas Synergy™

FAQ 1005864 : RD2.0FM~RD120FMの許容損失最大定格P=1Wの意味を教えて下さい。

RD2.0FM~RD120FMの許容損失P=1Wは、DC的動作時において許容できる最大の消費電力です。この許容損失を超えると接合温度が定格の150℃を超えることになり、破壊事故などに至ります。ツェナー・ダイオードの損失は、ツェナー電圧Vzとツェナー電流Izの積で求めます。
サージ的な電力定格につきましては、非繰り返しを条件としてデータ・シートにサージ逆電力定格を記載しております。
なお、資料「定電圧ダイオードおよびノイズクリッピングダイオードの使用上の諸注意 」もご参照ください。

 

適用製品

定電圧用ツェナーダイオード
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください