Renesas Synergy™

FAQ 1003459 : CubeSuiteでは、複数バージョンのツールをインストールできますか?

Q : 質問

CubeSuiteでは、複数バージョンのツールをインストールできますか?


A:回答

CubeSuiteでは、ビルド・ツール(コンパイラ・パッケージ)については、複数バージョンをインストールすることができます。
複数バージョンをインストールした場合、プロジェクト(メイン・プロジェクト,またはサブプロジェクト)で使用するビルド・ツールのプロパティで、バージョンを変更することができます。

 

適用製品

統合開発環境 CubeSuite
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください