Renesas Synergy™

FAQ 1004563 : フリーツールを使用しているのですが、購入品に切り替えるためには、再インストールが必要ですか?

Q : 質問

フリーツールを使用しているのですが、購入品に切り替えるためには、再インストールが必要ですか?


A:回答

いいえ、再インストールの必要はありません。
購入品には、ライセンス・キーが添付されていますので、ライセンス・マネージャを起動して、ライセンス・キーを追加してください。 ライセンス・キーを追加することで、制限が解除されます。

ライセンスによる制限の違いについては、以下の表を参照してください。

  ライセンス
なし
(フリーツール)
QS78K QS850 QS78K

QS850
アップデート・マネージャ 使用不可 使用可 使用可 使用可
開発可能なコード・サイズ 78K0 制限あり 制限なし 制限あり 制限なし
78K0R 制限あり 制限なし 制限あり 制限なし
V850 制限あり 制限あり 制限なし 制限なし
ツール・サポート・センターへの連絡情報機能 使用不可 使用可 使用可 使用可


注  フリーツールと同様です。

 

適用製品

統合開発環境 CubeSuite
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください