Renesas Synergy™

FAQ 1010357 : CS+でプログラムをダウンロードするとmain()からデバッグ開始となりますが、スタートアップ・ルーチンからデバッグを開始する方法を教えてください。

回答

CS+のデフォルトの設定では、ダウンロード後に自動的にmain()まで実行し停止するようになっています。

スタートアップ・ルーチンからデバッグを行いたい場合、次の設定をおこなってください。

  1. デバッグ・ツールを右クリックしてプロパティを選択し、プロパティを開く
  2. [ダウンロードファイル設定]タブを開く
  3. [デバッグ情報]の[CPUリセット後に指定シンボルまで実行する]で[いいえ]を選択

詳細はこちらから以下のマニュアルを参照してください。

  • CS+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル デバッグ・ツール編
    "2.5.1 ダウンロードを実行する"
  • CubeSuite+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル デバッグ編
    "2.5.1 ダウンロードを実行する"

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください